TE Connectivity SOLARLOKロッキングカラー

TE ConnectivityのSOLARLOKロッキングカラーコネクタの付属品は、完全に嵌合されたケーブルカプラのオスメスコネクタに適用されています。このコネクタロッキングカラーは、嵌合ケーブルカプラがむき出しになっているあらゆるアクセスできる太陽光ロケーションでのNEC 2008コードに必要になります。このコネクタラッチロッキングカラーは、あらゆるケーブルカプラリリース機能へのアクセス防止に役立つため、偶発的な切断はもはや過去のことになっています。コネクタラッチロックキングカラーを外すために、よくあるマイナスドライバをドライバスロットに挿入し、持ち上げてスライドさせ、コネクタを押し出してウィングを解除する必要があります。このアクションは、ロッキング付属品を開け、「精巧抽出」として適合します。

特徴

  • NEC 2008 Article 690.33(c) 精巧抽出要件に適合
  • UL規格と連動した強い衝撃に耐えるアプリケーションを意味する頑丈で耐久性のあるプラスチックで作られています。
  • この材料は、太陽光アプリケーションでの長製品寿命を実現できように、F-1を対象としたUVに定格されています
公開: 2019-07-10 | 更新済み: 2023-09-20