課題
温度センサアセンブリは、ラグを使用してバスバーに取り付けることが意図されていましたが、アルミニウム製バスバーの鋭いエッジがサーミスタアセンブリのワイヤー絶縁材に損傷を与える可能性があります。これらのシステムは動作中に高い機械的衝撃や振動を受ける可能性があるため、ワイヤーの位置が固定されないことを考慮すると、これは問題です。また、バスバーは高温にさらされる可能性があります。つまり、標準的なプラスチックワイヤ断熱材のみが溶融して、ショートをひきおこす可能性があるということです。
同じスタイルの2台のセンサは、システムの2つの場所で活用されますが、25R値とケーブル長が異なっているため、製造中の選択と配置で2つのアセンブリを区別することが不可欠でした。最終的な設計は、AEC-Q200に準拠する必要がありました。加えて、+150°Cまでで2.7kVAC の高絶縁電圧に対応し、取り付けねじにM4サイズを使用しています。
ソリューション
Vishayのエンジニアは、取り付けねじにM4を採用しているNTCALUG91A標準ラグ端子センサをベースにしたアセンブリを製造しました。完成製品は、異なるケーブル長さとワイヤ色が同じコネクタに取り付けられている2台のセンサが特徴です。バスバーの鋭利なエッジから接続ケーブルを保護するために、グラスファイバー絶縁管で構成されています。このワイヤケースは、ワイヤ絶縁色をマスクして目視検査を防止し、2台のセンサを差別化するために別のソリューションが必要となります。2台のセンサのうちの1台には、ラグのネック部分にカラードットが追加され、自動目視検査によって簡単に検出できます。
利点
このソリューションは、統合パワーボックスの正確で安全な温度制御をエンジニアに提供し、最終アプリケーションの信頼性を向上させる可変設計位置を可能にしながら、センサと接続ケーブルの損傷を防止します。