マウザー、自動運転レベル5を実現のため 最適なソリューションを提供
マウザー・エレクトロニクス(Mouser Electronics、本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下:マウザー)は最新の半導体及び電子部品の幅広い品揃えと、新製品をいち早く市場に投入することに注力する、ネット販売商社です。
現在、ジオフェンシング不要でどこへでも安全に走行できる経験豊富な運転手のような「完全自動運転」である自動運転レベル5を実現する車は、もはやSFファンタジーの空想物ではなくなっており、今後10年~20年の間には一般道を走るようになるかもしれないと言われています。技術の進歩に伴い、自動車メーカーが6段階の自動運転レベルを上げ、実用化していく中で、ADAS(先進運転支援システム)が自動車運転全体の体験価値向上に寄与し、その進化を進める原動力となっています。
マウザーではこのADASおよびAV(自動運転車)の業界に革命を起こしている最先端のメーカー数十社と提携しています。本ニュースレターではADASの現状と自動運転レベル5実現へのの展望をお伝えいたします。
自動運転レベル5の展望と現状
アメリカの米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、自動運転車導入の最大のメリットは安全性の向上であると言っています。レベル5のAVはおそらく、強固な車車間/路車間通信(V2X通信システム)を搭載し、完全な接続状態を実現したEV(電気自動車)になると考えられます。こうしたレベル5のAVが構想通りの動作を実現するには、乗る人の安全性と快適性を守りながら、走行中は他の自動車と絶えず通信し、同時に道路状況を監視し、車載電子システムの自己診断、道路上のあらゆる危険物の特定などを行う必要があります。
レベル5の完全自動運転EVは未来的であり、とても魅力的である一方で、多くの自動車製造の専門家によると、実際にこのレベルの自動運転技術が実現するには数年、もしくは数十年が必要になると言われています。今日の新車の多くには、車間距離制御装置(ACC)や車線逸脱防止支援システム(LKA)など、運転中の疲労対策として、車が車線から少し逸れた際に修正してくれる機能などが搭載されていますが、これらはレベル1の自動運転統合機能にすぎません。
自動車メーカーでは、現在レベル1のシステムを真のレベル2のADASに統合する取り組みを急ピッチで進めています。レベル2のAVではADASシステムにブレーキとハンドルの操縦支援をさせますが、特に安全性に関連する重要な場面では、運転手が自動車の周囲環境をモニタリングする必要があります。
技術がさらに進歩し、レベル3の実現後、注意・モニタリングは依然として必要なものの、運転手の大きな介入がなくとも、ブレーキ操作など安全に関する重要な運転・操縦を自動車が行うことができる完全な自動化が実現します。このような自動化実現には、カメラ、レーダー、および光検出と測距(LiDAR)などの高度なセンサーシステムが使われます。
マウザーは、ADASとAVに革新を起こすメーカーと共同で、スマートモビリティー技術に関するeブックや接続ソリューションおよび応用用途別のリソースサイトなど、参考になるお役立ちコンテンツを発信することで、エンジニアの方に最先端の自動車技術を提供しています。
エンジニアの方には、マウザーのカスタマイズ可能なニュースレターに登録したり、受賞歴のある「Empowering Innovation Together™プログラム」をフォローすることで、最新のトレンドや技術の動向に関する情報を得ることができます。
今後も最先端の開発を行うにあたって、エンジニアの方はそれぞれの設計に必要な純正部品が必要になります 。偽物またはグレーな市場の製品を購入してしまうリスクを減らす唯一の方法は、認定代理店から購入することです。世界的に展開する認定代理店であるマウザーは、偽物の製品が在庫に紛れ込むのを防ぐため、厳しい確認・承認プロセスを実施することで、お客様に安心して部品をご提供いたします。
マウザーは、この業界で最も高いレベルの品質、管理、および放電(ESD)を保証するAS6496、AS9100D、ISO 9001:2015、およびANSI/ESD S20.20-2014の認証を受けています。マウザーは、1,100を超える半導体および電子部品メーカーブランドの信頼を集め、それぞれの製品を世界市場に出荷するお手伝いをしています。また、各製造元メーカーからの完全なトレーサビリティのある、完全認定済み純正品のみをお客様にお届けしています。
マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃え、 提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。
2026 - マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9.3万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、www.mouser.jpをご覧ください。
マウザーおよびマウザー・エレクトロニクスはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。