Quantic X-Microwave 入門のための設計の必需品

入門のQuantic X-Microwave Design Essentialsには、すべての注文に対するプロトタイピングソリューションが備わっています。X-Microwaveブロックを用いたプロトタイピングは、ユーザーが必要な設計システムの部品をすべて持っている場合に最適です。

RFとマイクロ波設計および製品開発は、エキサイティングでやりがいのある分野です。「Craftは真の技術」であり、必要なスキルを習得し、磨くのに数年かかります。ファーストパス設計の成功は、経験豊富な設計者であっても要件が厳しいものです。より高い周波数、より低い消費電力、より小さなサイズ要件、より低いコストは一定の圧力です。課題があるにもかかわらず、「アナログ・ギーク」は複雑な問題を解決する必要があるため、これを気に入っています。

X-MWsystemは、以下の2つの重要なリソースの上に構築されています。

1.RFおよびマイクロ波部品とテストと生産アクセサリから成る、ラピッドプロトタイピング向けの完全なモジュラ式ビルディングブロックエコシステム。

2.無料モデルとオンラインシステムシミュレータを含むX-Parameterテクノロジー。KeysightのGenesysおよびSpectrasysによって駆動。

プロトタイピングプレート(32 x 32または16 x 16)
XR-PP2-3232-01 - 真鍮プロトタイピングプレート(4.32″ x 4.32″)(脚とPIインターフェイスコネクタ搭載)
XR-PP2-1616-01 - 真鍮プロトタイピングプレート(2.16″ x 2.16″)(脚とPIインターフェイスコネクタ搭載)

プローブ (2.92mmまたは1.85mm)
XR-PB1-292F - 40GHzのRF X-MWprobe、2.92mmコネクタ
XR-PB1-185F - 67GHzのRF X-MWprobe、1.85mmコネクタ

アンカー
XR-ANCHOR2 (接合部あたり2倍必要)
XR-ANCHOR2-A (各々の3ポート0404ブロックに対して2個必要)
XR-ANCHOR2-AA(各々3ポート0404ブロックに対して1個必要)

グランド-信号-グランド・ジャンパ - GSGJ (ジャンクションごとに1個必要

433-XR-GSGJ-1
433-XR-GSGJ-50

ネジ
XM-SHCS-172-125-01 - 1-72 バイアスおよび制御基板の長さ0.125"|プロトコルプレートの下部
XM-SHCS-172-156-01– 1-72 RFボードの長さ 0.156"|プローブの下面|プロトプレートの上

XM-SHCS-172-187-01
- 蓋間相互接続用の長さ0.18

XM-SHCS-172-250-01
– 1-72 アンカー用の長さ0.25"|ピンブリッジ|プロトプレートの上
XM-SHCS-172-375-01
- 1-72 プローブの高い側の長さ0.375"|ショートウォールマウント|プロトプレートの上面XM-SHCS-172-500-01– 1-72 壁の高い側の長さ0.5"|プロトプレートの上面XM-SHCS-172-625-01 - 1-72 蓋が設置された壁の長さ0.625"|プロトプレートの上面

XMcontroller Touch Screen PLL、DSA、およびその他のプログラム可能なデバイス用
XM-RPK-01

インフォグラフィック - Quantic X-Microwave 入門のための設計の必需品

X-MWシステムの条件

モジュラドロップイン式ビルディングブロック(X-MWブロック)
モジュラX-MWblocksには主に、RF X-MWblocksと、バイアスおよび制御X-MWblocks
の2つのタイプがあります。RF X-MWブロックは通常、アナログ信号で1つ以上の動作を実行します。パッシブブロックは、追加の回路図なしで動作します。アクティブブロックには電源電圧と制御が必要です。

RF X-MWblocks
すべてのブロックは、一般的なサイズおよび接続規格との互換性を装備するように設計されています。最大50GHzで動作するブロックは、2つのグランドを重ねるために、大半のシグナルが8mil Rogers 4003で区切られた最上層に沿ってルーティングされる、4層ボードアーキテクチャで構築されています。レイヤー3は、下部のレイヤー4でシグナルをルーティングするために使用され、プロトタイピングプレートと接地します。下位互換性があるテクノロジーと層トポロジは、さらに高周波の部品をサポートするように開発されています。

バイアスおよび制御 X-MWblock
このグリッドは、上部にマイクロ波コンポーネント、下部に低周波バイアス電圧と制御回路を備えた標準的なHフレーム設計と考えることができます。バイアスと制御は、シールドスプリングピン接続を介して、プロトタイピングプレートの底面から実現します。バイアスと制御X-MWブロックは、ほとんどの場合、電圧レギュレータとデジタル部品から構成されています。バイアスと制御ボードは通常、一般的なFR-4材質から製造されています。

X-MWprotoplate
このプロトタイピングプレートは、設計システムの基礎として機能します。ネジ穴は、1-72ネジ穴の0.135 x 0.135インチのグリッドパターンに配置されています。各穴の間のスペースは、1つのグリッド単位として測定されます。X-MWブロックサイズは、グリッド間隔の整数の倍数です。部品番号の最後の4桁のグループは、X-MWグリッド単位のブロックサイズを表します。

X-MWgrid
X-MWgridには、金属の選択肢が複数あります。ステンレススチールは最も耐久性のあるプロトタイピングプレートを実現しています。ニッケルメッキ真鍮やニッケルメッキ銅といったその他の素材は、良好な熱消散を実現していますが、より柔らかい金属は、ネジを締めすぎることで損傷しやすくなります。

無はんだ相互接続
回路
は、プロトタイピングプレート上で複数のX-MWblocksを組み合わせて、GSGジャンパの光沢のある面を下にして5ミルのエアギャップを横切って配置し、ジャンパの両側をしっかりと固定することによって構築されます。アンカーネジは、「指で締める」ように軽く締める必要があります。10 oz-in(7 N-cm)。X-MWジャンパフレックス回路相互接続は、DCから60GHzを超過して良好に動作します。

Flex回路基板間相互接続 X-MWjumperは、ダイヤモンドダストでコーティングした後に金メッキを施すことにより
、基板間の堅牢なグランド
-信号-グランド無はんだ相互接続を実現しています。2つのX-MWブロックを中心にピンセットで配置することが多い。2つのアンカーは、X-MWジャンパの粗い表面をプリント基板トレースの表面に押し込んでいるため、表面面積が増加します。

X-MWprobe
無はんだX-MWprobeは、精密機械加工が施されたRFコネクタで、設計の全プロセスで繰り返し使用できるように設計されています。複数のサイズで販売されているX-MWプローブは、最大65GHzの高品質測定を実現しています。2.92mm(SMA互換性)プローブ接続によって、センターピンが起動時に信号トレースに接触すると同時に、接地板の両側にしっかりと接続されます。プローブは、劣化を最小限に抑えて何百回も設置および除去できます。


すべて
、18/8ステンレススチール製の1-72ソケットヘッドキャップネジです。適切な長さのネジは、プロトタイピングプレートの上部または下部から何も突出しないようにするために不可欠です。

X-MWwallsおよびX-MWlids
モジュラ壁と蓋ピースを使用すると、ユーザーは、設計に合わせて任意の形状の機械的筐体のプロトタイプを作成できるようになり、カスタムエンクロージャが設計の動作にどのように影響を与えるかをより良く理解できます。ウォールは、エッジでスパイラシールドを用いてプロトタイピングプレートにねじ込むように設計されており、隙間をなくして電気的連続性を確保できます。さらに、必要に応じて内部シールディングをご利用いただけます。

トレーニングビデオの概要

X-Microwave How-It-Works Animation
このアニメーションは、X-Microwaveの50GHzモジュラRFビルディングブロックシステムを無はんだ相互接続を使用したプロトタイピングと生産向けにどのように組み立てるかを実証します。「ドロップイン」コンポーネントのカスケードがプロトタイピングプレートから機械加工された生産筐体に簡単に移行する方法に注意してください。

gsg無はんだ相互
接続のインストール gsgジャンパを使用する
と、DCから60GHzへのX-MWblocks間で無はんだ相互接続が可能になります。この短いチュートリアルでは、gsgジャンパとインストール方法を紹介します。

レイアウトとカスケードツール-はじめ
レイアウトとカスケードツールは、対話型オンライン設計環境で、部品選択、レイアウトや、プロトタイププレートまたは標準コネクタ付き筐体内のX-MWblocksで設計された信号チェーンのカスケード分析に使用されます。

レイアウトとカスケードツール-
と蓋 壁と蓋を使用すると、IMAの設計の準備としてキャビティの効果を調べることができます。このチュートリアルでは、X-Microwave設計システムの壁、蓋、シールドを用いて複雑な設計を構築するプロセスを説明します。

15分でRFとマイクロ波設計への革新的なアプローチ

ビデオ

{"PlayerType":"Playlist","BrightcoveId":"1772320583898308717"}

よくある質問

よくある質問